This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LV3842:LV3842XDBVR

Guru**** 2566385 points
Other Parts Discussed in Thread: LV3842, LMR14006

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1339407/lv3842-lv3842xdbvr

器件型号:LV3842
主题中讨论的其他器件: LMR14006

好的 团队、

您能否说明一下 LV3842XDBVR 3V3输出的电感的确切参数是什么? (电阻、最大直流电流、饱和电流等)  

在数据表中并不十分清楚。

另外、我在论坛上看到的另一个问题是、LV3842没有 PSpice 模型、 LMR14006模型可用于该器件。 是这样吗?

提前感谢!

此致、

艾哈迈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ahmad:

    感谢您考虑我们的产品。  关于3.3V 输出设计、请参考数据表(为了方便起见、我复制并粘贴下面的内容)。

    关于 L 饱和电流规格、该值应与所有其他 Vout 版本相同、因为 ISat 不应低于 IC 的峰值电流限值、即数据表 EC 表中所示的典型值为1.1A (请参阅快照下方)

    关于仿真、很抱歉、我们还没有该模型。 您认为可以在哪里使用 LMR14006模型?  说实话、我不这么认为是因为 LMR14006是一种同步降压、也就是说、它采用一个内部低侧 FET 作为整流器、而这个 LV3842是一种非同步降压、这意味着它使用一个二极管作为整流器。  这两个电路会有不同的行为、尤其是在轻负载条件下。  

    希望这一点得到澄清。

    此致、

    友好