This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS784-Q1:TPS784-B 版本

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS784

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1339438/tps784-q1-tps784-b-version

器件型号:TPS784-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS784

您好!

TPS784具有正常版本和 B 版本。  

不同之处在于引脚7 EN 和引脚6未连接、引脚7未连接且引脚6启用。  

是否允许将 ENABLE 连接到引脚6和7以提供两个版本的占用空间?  

或者 NC 引脚是否在内部使用?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这种连接是可能的、NC 引脚不是内部连接的。 为了提高热性能、我们建议将 NC 连接到 GND、但这只是您在项目布局阶段必须考虑的事项。