This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ21040:充电时断开负载、并防止电池反极性

Guru**** 2766775 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ2980, TPS61288, CSD13380F3, BQ21040, TPS22959

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1339106/bq21040-disconnect-load-while-charging-and-prevent-against-reverse-battery-polarity

器件型号:BQ21040
主题中讨论的其他器件:TPS61288CSD13380F3TPS22959、BQ2980

您好!

我对此并不熟悉、但希望得到您的帮助并积累我的知识。

我的应用是制作便携式逃生室谜题,有板载电磁阀锁。 谜题是使用 Arduino 管理的,我正在设计一个单锂离子电池电路,它需要保护我的应用程序。

系统要求为12V 和2.5A、我正在使用3000mA 3.718650电池、该电池能够持续放电20A、可承受高达35A 的脉冲电流。 该系统包括为电池充电的车载充电器、防止常见电池故障的保护器和提供所需电压和电流的升压转换器。

如方框图所示、我已将 BQ21040线性充电器连接到0.5A 输出、该输出可用于为电池充电(尽管电池可接受高达4A 的电流和2A 的理想充电电流)、 然后、针对驱动共漏极双 NMOS CSD87501LT 的保护功能、将电池连接到 BQ298010、然后将其并联到升压转换器 TPS61288、后者应提供12V 和2.5A。 另外一点是、我添加了 NMOS CSD13380F3和电阻器、以防止电池反极性、正如这种形式的另一帖子中所建议的。

我的问题如下:

1) 1)我的 反向电池极性电路是否正确?

2) 2)我希望使用开关电路来防止在为 电池充电时放电(通过断开负载)、因为根据 BQ21040 IC 数据表、我清楚地建议不要让负载与电池并联?如何实现这一点?

3) 3) TPS22959负载开关是否可用于此应用(充电时断开负载)? 如果是、如何连接它? 或者 PMOS 和 NMOS 电路可以达到目的、以及如何实现它?

4) 4)最后一个问题是、所有组件是否可以有一个共同接地? 特别是、我在我的电路上有一个开关元件、并且计划将它们全部使用、但同一 PCB 上的负载除外?  

提前感谢的帮助和对不起,如果我的问题是愚蠢的,如果我没有遵循论坛规则和关于我的英语不好.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1) 1) 请参阅随附的文档、获取有关反向电池极性的帮助: https://www.ti.com/lit/an/slva139/slva139.pdf?ts = 1710882739610&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    2) CHG/引脚将变为低电平以指示充电、变为高电平以指示充电完成或充电完成。 这可用于实现您的逻辑目标。

    3) 3)您需要  针对 TPS22959另行发布、以获得相关帮助。

    4) 4)需要公共接地、但需要小心地创建连接路径。 请根据您的应用进行测试和设计。

    此致、

    迈克·伊曼纽尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike、您好!

    感谢您的及时回复。

    1) 1)感谢您共享该应用文件、但它令人困惑、因为它与 TI 一个评估板上实现的方法有点不同、正如本论坛中另一篇帖子所建议的那样、 它被称为 bq40z50evm、特别是 Q4和 R4、它们与共享白皮书不同、因此、您能建议我在 bq40z503evm 中采用的方法有什么问题。

    编辑:我要引用的论坛帖子

     e2e.ti.com/.../bq2980-battery-side-reverse-polarity-protection

    2) 2)我将探索如何使用此引脚作为开关的逻辑引脚、但我不确定如果充电器断开、引脚状态将是什么以及它会对我的开关电路产生什么影响  

    3)肯定会这样做。

    4) 4)非常感谢、但这里有任何资源用于实现连接路径、我感到困惑的主要原因是 bq2980数据表中提到单独接地时的布局部分。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1)实施似乎是正确的。 但是、请为  bq40z50evm 打开一个单独的主题 、询问电量监测计板上的应用推理以及您的实施对于电量监测计和电池组是否正确。 请根据您的应用进行测试。

    4) 4)请遵循数据表的第11.1节和11.2节中显示的布局指南。 我们需要分离。

    此致、

    迈克·伊曼纽尔