This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7B6350EVM:TPS7B6350QPWPRQ1 PG 延迟

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1332959/tps7b6350evm-tps7b6350qpwprq1-pg-delay

器件型号:TPS7B6350EVM

您好!

数据表指出、设置 TPS7B6350QPWPRQ1延迟的电容器为100pF 至100nF。
我计算出所需的延迟时间、发现它为150nF。
是否有可能使用它?
使用它时、我应该小心什么?

最棒的,尊重。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在等待 DV 的更新。  

    此致!

    朱利耶特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DV 在使用150nF 电容器时没有问题。 进一步的信息是通过电子邮件提供的。