This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24617:LDO 故障和高 IDDQ

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24617

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1339674/bq24617-ldo-failure-and-high-iddq

器件型号:BQ24617

尊敬的先生:  

我目前正在开展一个新项目,其中包括将 BQ24617用于试点。 不过、我遇到了一个静态电流超过数据表中提到的指定2mA 的问题。 经进一步调查,我制作了10个板,发现其中3个出现问题。 具体而言、某些元件在 Vref 引脚和 Reg 引脚上发生故障、从而导致无输出。 这些组件显然是由某种原因造成的。

为了让您更好地了解电路、我在下面提供了指向电路原理图的链接。 请你指导如何解决这一问题。

指向电路原理图 https://www.dropbox.com/scl/fi/2uhbwgub7s13q48ns03yj/BQ24617_sch.jpg?rlkey=x3byaxjbz3hgoi2xtt1ifhevu&dl=0的链接

感谢您的宝贵帮助!

BRS

亨利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Henry:

    我在您的原理图中没有看到任何明显的问题。 我建议根据我们的布局指南检查您的布局:布局指南

    输入电压/电流是多少?

    您是否在 VCC 引脚上看到电压尖峰?

    此致、

    Christian。