This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:获得错误的 SOH 数据

Guru**** 2588625 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1332799/bq40z50-got-wrong-soh-data

器件型号:BQ40Z50

您好!

我们面临一个 SOH 问题、SOH 大幅降低了(84%)、而所有其他参数都在规格范围内、有什么建议可供我们调查?

在我们试验期间,我们发现产品的待机电流在40mA 左右,与 BQ40Z50的设置相比, 在电池  完全放电后、似乎从来没有进入 RELAX 模式来从 DSG 模式更新 OCV 和 QMax。这是否意味着 电池会进入 RELAX 模式、以便仅在存储模式下更新 OCV&Qmax? 这是否会导致 SOH 下降?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、应设置监测计、使监测计在主要放电后进入休息状态、以便 Qmax 可以更新。 这可能会导致 SOH 降级。 您是否还可以从电量监测计发送 gg 文件、以便我可以检查电量监测计上配置的其他参数。

    此致、
    尼克·理查兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。  

    感谢你的帮助。

    附加的.gg 文件、供您参考。

    e2e.ti.com/.../2S3P_2D00_84_25002D00_20240306.gg.csv

    谢谢

    星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Star:

    感谢您提供 gg 文件。 我需要一些时间来回顾一下。

    此致、

    尼克·理查兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    我建议启用快速 QMax 更新。 请阅读 TRM 的第6.4.3节、因为该节深入介绍了该特性。 FAST_QMax_FLD 是应设置为1的参数。 运行一些新的测试、查看 Qmax 是否在更新。

    此致、

    尼克·理查兹