This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ29209:BQ29209对于我的2节电池平衡是否正确?

Guru**** 2826785 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25300, BQ25306, BQ29209

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1339257/bq29209-is-bq29209-correct-for-my-2-cells-balancing

器件型号:BQ29209
主题中讨论的其他器件:BQ25300BQ25306

大家好!
我需要一些建议、因为我对电池管理不太了解

我有两个单元(每个单元都具有 PCM)。
我有两种可能的技术:LiPo 电池或 LiPO4电池。

我必须将电池串联起来、然后使用快速充电器为它们充电。

电池容量45V 5000mA、充电电流2A

我使用 BQ25300为单节电池开发了原型、一切正常。

以 BQ25306为例、它适用于两节串联电池。

BQ29209对于我的项目中的电池平衡是否有益?

对于 LiFePO4电池、终端电压低于 LiPo、我认为这不是问题、对吧?

您认为有任何问题吗? 如果需要、我可以将此 IC 替换为另一个

谢谢!
斯特凡诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这里是 BQ29209平衡器草案。 我添加了外部 MOS、可实现大约0.15A 的平衡电流

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stefano:

    这对我来说很好。 终止电压应该不会成为问题、该器件不考虑平衡算法的电池电压是多少、仅考虑两个电池电压之间的差异。

    此致、

    马克斯·韦博肯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Max.

    再见

    斯特凡诺