This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010057

Guru**** 2532360 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5158, LM5155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1330468/tida-010057

主题中讨论的其他器件:LM5158LM5155

尊敬的先生:

我正在寻找一个升压稳压器、它将5VDC 电源转换为+/- 70VDC 输出电源、输出电流约为40mA。

请推荐一个稳压器、以便我可以更好地进行设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请查看 LM5155和 LM5158。

    两者都适合您的应用。

    此致、

    桑贾伊·R·皮塔迪亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您还有其他需要吗? 我们可以关闭该主题吗?