This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A4101:TPS7A4101的问题

Guru**** 2812795 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A30, TPS7A44, LM1085

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1339193/tps7a4101-questions-of-tps7a4101

器件型号:TPS7A4101
主题中讨论的其他器件:TPS7A44、TPS7A30 LM1085

尊敬的团队:

我们是否有任何 LDO 解决方案可以满足以下规格?

输入电压=48

Vout/Iout= 28V (2A)、5V (30mA)、-7.5 (10mA)、-3.4 (10mA)

非常感谢。

吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    这4个输出是否独立?  

    此外、我们没有任何可从正输入生成负输出的 LDO。 这需要一个电荷泵。

    此致、

    安德烈斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andres:

    如果我们能够生成-9V、

    您能否推荐用于-7.5V 和-3.4V 的相应 LDO?

    谢谢!

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    对于48V 至5V @ 30mA、最适合的选择是 TPS7A44

    对于-9V 至-7.5 @ 10mA、最好的搭配是 TPS7A30

    对于-9V 至-3.4 @ 10mA 、最好的选择是 TPS7A30

    LDO 可能不适用的唯一转换是48V 至24V @ 2A、其功率耗散太高。 在使用 LDO 之前、可能需要首先使用 DCDC 降低电压、例如 LM1085。

    下面的规格概述:

      TPS7A44 TPS7A30 LM1085
    输出电流(最大值)(A) 0.05 0.2 3
    输入电压(最大值)(V) 65 -3 29
    输入电压(最小值)(V) 4 -36 2.6
    输出电压(最大值)(V) 14.5 -1.2 27.5
    输出电压(最小值)(V) 1.24 -33 1.25
    固定输出选项(V) 3.3、5 —— 3.3、5、12
    PSRR @ 100
    KHz (dB)
    75 55 30
    噪声(uVrms) 115 15 38
    精度(%) 1 2.5 4
    压降电压
    (VDO)(典型值)(mV)
    600 216 1300
    IQ (典型值)
    (mA)
    0.0055 0.05 5
    输出电容器类型       —— 陶瓷 非陶瓷
    热阻
    θJA (°C/W)
    53.7 48 23
    工作温度
    范围(C)
    -40至125 -40至125 -40至125
    封装尺寸:mm2 9 mm2:3 x 3 (HVSSOP|10) 9 mm2:3 x 3 (HVSSOP|8)、9 mm2:3 x 3 (SON|8) 155 mm2:15.24 x 10.16 (DDPAK/TO-263|3)、47 mm2:4.58 x 10.16 (TO-220|3)

    此致、

    安德烈斯