This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A54-Q1:LPDDR5X 电源是否可以正常工作?

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A54-Q1, TPS7A84A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1339992/tps7a54-q1-is-it-okay-for-lpddr5x-power-supply

器件型号:TPS7A54-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS7A84A

尊敬的 TI 专家:

我的客户正在寻找用于为 LPDDR5X 加电的 LDO。

查看了 TPS7A54-Q1。 输入为5V、输出为1.05V、50mA。 (另一个 SoC 会消耗更多电流、不管怎样、它们需要4A LDO 包括电流裕量。)

他们查看了另一款器件 TPS7A84A。 输入为5V、输出为0.5V/DAC 50mA。  (而另一个 SoC 会累计更多电流、不管怎样、它们需要3A LDO 包括电流裕量。)

您认为这两款设备适合我所提到的条件吗?

TPS7A54-Q1和 TPS7A84A 是否具有 LPDDR5X 电源基准?

仅供参考、他们正在开发汽车应用。 对于0.5V/3A 输出 LDO、没有其他选择。

此致、

蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chase:

    是的、TPS7A54-Q1应该是适合其应用的完美器件。

    是的、TPS7A84A 应该是适用于其应用的出色器件。

    我认为以下器件没有适用于 LPDDR5X 的基准。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    此致、

    汉娜