This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSI3050:在驱动 SCR'时 TPSI3050的直流输出能力。

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSI3050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1340647/tpsi3050-dc-output-capability-of-tpsi3050-when-driving-scr-s

器件型号:TPSI3050

我们是晶闸管制造商、我们希望在供客户用于家用电器行业的参考设计之一中使用 TPSI3050。

我注意到驱动器对连续直流输出电流没有任何要求、只有峰值、相对于 SCR、这些值更适合 MOSFET。 在我们的一个应用中、我们需要对这些器件使用连续的直流栅极驱动、其中通常应用50mA。

我们也喜欢使用3线模式和5 V 电源。 在这种情况下、您是否可以共享有关驱动器输出功能的任何数据?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 C. S、

    感谢您在 E2E 上联系我们的团队。 TPSI305x-Q1当然可以驱动 SCR。 我的理解是、SCR 需要一段时间的栅极触发电流、之后保持电流足以在其各自的电压周期内保持 SCR 导通。 TPSI305x-Q1器件能够以最大功率传输83mW 至次级侧、此电荷存储在 CDIVx 中。 在此处确定功率传输是否足够将主要取决于驱动时间(十)和所需的开关频率。   如果您手头有规格、我可以使用计算器工具进行检查、以确认规格。

    在下例中、我看到我们可以为6.5 µs  以22.76kHz 的频率提供50 mA 栅极触发电流。  

    此致、
    T·陈


    固态继电器|应用工程师