This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616-Q1:电源管理论坛

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79616, USB2ANY, BQ79616-Q1, BQ79600EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1340623/bq79616-q1-power-management-forum

器件型号:BQ79616-Q1
主题中讨论的其他器件:USB2ANY、、 BQ79600EVM、BQ79616

您好!

我使用的是 Windows 11/10.0.22631内部版本22631。

硬件开发:LunchXL2-TMS57012、BQ79600EVM、BQ79616-Q1、USB2Any

  根据您的建议、我已将 LunchXL2-TMS57012与 BQ79600EVM 通过 SPI 连接。

我已  通过设计链(环形架构)将 BQ79600EVM 与 BQ79616-Q1连接

我已将 BQ79600EVM 与 USB2Any 连接

我已将 BQ79600EVM 连接 到5V。

我已将 BQ79616-Q1连接到0-60V 的可变电压源、并提供20V 电压进行仿真  

 

我已安装 BQAutoEval 1.0.4。

我已使用 USB2ANY Explorer 将 USB2ANY 更新至版本2.8.2.0

如果我启动 BQAutoEval 1.0.4、系统会要求我将 USB2ANY 更新 至版本3.1.1.14。 更新成功。

 BQAutoEval 软件可以识别 BQ79600 UART 和 BQ7961x 堆栈器件。

启动后、我会在 左侧的下角看到消息"USB2ANY OneDemo Device Hardware Connected"

但是"开始池化"按钮已禁用、因此无法读取单元格的值。

请建议如何   运行 BQAutoEval。

提前感谢 yuo

哈利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈利、您好!

    所有这些步骤听起来都正确。 我有一些问题:

    1) 1) 1)如果您通过 USB2ANY 进行通信、为何需要连接 MCU? 最好仅使用 USB2ANY。

    2) 2)检查您是否也与 USB2ANY 上的 SPI 进行通信。

    3) 3)您是否能够唤醒所有设备并自动对其进行寻址? 此时轮询按钮应该可用。

    此致!

       昆廷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Quentin:

    1) 1) 1)如果您通过 USB2ANY 进行通信、为何需要连接 MCU? 最好仅使用 USB2ANY。

    我目前正在开发 BMS。 以便我使用 MCU。 如果我通过程序查询电压、它始终为0。   

    2) 2)检查您是否也与 USB2ANY 上的 SPI 进行通信。

    在 BQAuto 的桥控制中、我请参阅 UART。 Shell I switch to SPI?(是否切换到 SPI?)

    3) 3)您是否能够唤醒所有设备并自动对其进行寻址? 此时轮询按钮应该可用。

    如果我按下自动添加、则唤醒和自动添加按钮将被禁用、我看不到任何更改。

    按钮仍为禁用状态

    此致

    哈利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈利、您好!


    首先尝试仅使用 USB2ANY。 您必须检查 BQ79600以查看其是否配置为 SPI 或 UART、然后在 GUI 上进行更改。 然后点击 WAKE->AUTOADDREST->POLLING

    此致!

       昆廷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已更改跳线10和11以使用 SPI。

    已重新启动所有系统。 无更改。

    我将其改回 UART。

    你可以看到板的跳线位置

    谢谢!

    哈利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈利、您好!


    我认为开始探测传入和传出信号并确保它们符合预期非常重要。 另请确保从 BQ79600上的 COMH 转至 BQ79616的 COML。

    此致!

       昆廷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Quentin:

    我已关闭 MCU。

    重新启动所有系统。 进行以下配置。

    此处的"桥接控制"选项卡

    似乎总线上出现了

    但我没有找到如何处理它们的描述

    此致

    哈利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Quentin:

    我向前迈进了一步。

    只要我不将 USB 电缆从 MCU 连接到 PC、我就能够与网桥通信并读取单元格值。

    但是、如果 PC 中使用了来自 MCU 的 USB 电缆、则无法实现通信

    请提供建议

    提前感谢

    哈利