This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92518EVM-878:评估 TPS92518HV 的高功率调光性能

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92518, TPS92518HV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1340740/tps92518evm-878-evaluating-tps92518hv-for-high-power-dimming-performance

器件型号:TPS92518EVM-878
主题中讨论的其他器件:TPS92518HV、TPS92518

大家好-我想对 TPS92518HV 芯片进行评估、以便驱动高功率 LED、同时仍能将输出调节到非常低的值。 在最大值时、我们的输出约为58V 和5A。 TPS92518HV 似乎可以提供此电流、但评估板的每通道额定电流仅为1.6A。 是否存在使用评估板驱动这些更高电流的选项?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Sean、

    什么是输入电压(最小值、典型值、最大值)、VF_LED (最小值、最大值)、LED 数量(最小值、典型值、最大值)、ILED (最小值、最大值)、   您是否使用并联 FET 调光、PWM 调光频率和占空比(最小值和典型值)是什么?  即非常大的输出功率(290W)。  您是否对尺寸有限制?  3)工作温度范围?   转换器所需的开关频率是多少?  TPS92518是一种双通道、但您可以对通道进行并联、因此可增加输出、比如说您将每个通道设置为2.5A、然后总共电流为5A、但这是相当高的功率、并且需要解决散热问题。  我们没有为类似的东西分配 EVM、如果您并联两个通道、您或许可以将电流 EVM 推高、但您可能必须更改 FET、电感器、 选择二极管、这意味着您自己的电路板可以实现完整的5A 电流并控制热性能。  您可以更改电流感应电阻器、也可以先更换此板上的电感器、FET 和二极管、从而了解可以实现哪些目标。  

    什么是最终用例/产品、生产开始和产量?  

    -fhoude