This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25831-Q1:具有 HD3SS3212-Q1且适用于3.3V LDO 和限流模式的 TPS25831-Q1设计注意事项

Guru**** 2536960 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25831-Q1, HD3SS3212-Q1, HD3SS3212, TPS25830-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1339772/tps25831-q1-tps25831-q1-design-consideration-w-hd3ss3212-q1-for-3-3v-ldo-and-current-limit-mode

器件型号:TPS25831-Q1
主题中讨论的其他器件: HD3SS3212-Q1HD3SS3212TPS25830-Q1

   

 大家好、E2E 团队:

我想使用 TPS25831-Q1和 HD3SS3212-Q1 来实现汽车产品。 下面显示了一个简化的方框图:

 其规划相当于 TPS25831-Q1数据表中的图10-27。

最初、我有两个问题需要咨询:

Q1:有两种电流限制模式。 (1)外部 MOSFET (2)降压平均电流限制

     应该根据什么来选择哪一个?  我在数据表中没有找到任何明确的说明。 也许我漏掉了一些东西, 请提醒我。

Q2:在图10-27中、3.3V LDO 作为 USB3.0多路复用器的输入电源、其输入来自 TPS25831-Q1。

    这是否有任何电源序列要求? 由于我们的系统内部已经有一个3.3V 的降压输出、因此我想直接使用它、而不是添加另一个 LDO 来实现。

    有什么需要我注意的地方吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、让我再问一个问题。

    根据数据表第4页、这4个引脚(A1-A4) 似乎需要连接到 PGND 和散热焊盘。

    但是、在 EVB 原理图(TPS25831-Q1评估模块)中、 这 4个引脚(A1-A4)未连接(NC)。  您能否帮助您确认以下哪一项是正确的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Caspar:

    我看到 TPS25831-Q1在您共享的第一个方框图图像中被标记为 USB PD。 请注意、该器件不是 USB PD 控制器。

    1. 由于实施了 NFET、TPS2583x-Q1降压稳压器可在 USB 端口上存在过流故障期间为其他负载提供5V 输出。
    2. 无电源时序要求、可将 HD3SS3212与 TPS25831-Q1配合使用。  
    3. 如数据表所述、A1、A2、A3和 A4 PCB 焊盘应电气隔离或连接到散热焊盘和 PGND、因此其中任何一个都应遵循。  

    Br、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Seong,  

    谢谢、我认为它应该使用 TPS25830-Q1来实现。  我会通知系统工程师并与他讨论。

    Br、

    卡斯帕

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Caspar,

    这听起来不错。 我将关闭该主题。

    如有任何其他疑问、请新建一个。

    Br、