This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC14240-Q1:是否可以将此偏置电源用于无限期长脉冲、例如:旭状继电器应用

Guru**** 1138100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1336359/ucc14240-q1-is-it-possible-to-use-this-bias-supply-for-indefinitely-long-pulse-eg-solidstate-relay-application

器件型号:UCC14240-Q1

您好!

我想知道 UCC14240是否可用于 SSR 型应用、其中 SiC FET 以20V 电压开启、以-5V 关闭。 此处的 ON 信号将是一个连续的高信号,这与 PWM 不同。 如果可能、我们需要考虑哪些设计注意事项

谢谢

沙巴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sabah:

    UCC14240是包括次级侧 调节(SSR)的隔离式栅极驱动器偏置电源。 因此、栅极驱动器的+20V 和-5V 电源电压由该器件进行调节。 当提到导通信号时、您是指栅极驱动器的输入电压? 大多数时候、栅极驱动器的输入信号是来自微控制器的 PWM 信号。

    如果上述答案没有回答您的疑问、请随时分享您所参考的应用原理图。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manuel:

    抱歉缩写为 SSR,我指的是固态继电器。 该偏置电源是否适合用于具有继电器类型的 SiC FET、这种应用中开关将无限期地打开、这与 PWM 不同  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sabah:

    我会请这款器件的专家和营销团队提供更好的帮助。 我现在将关闭该主题、但我会在收到他们的反馈后立即回复您。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sabah,请提供您的电子邮件,以便在电子邮件中复制您的电子邮件。

    谢谢!