请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC14240-Q1 您好!
我想知道 UCC14240是否可用于 SSR 型应用、其中 SiC FET 以20V 电压开启、以-5V 关闭。 此处的 ON 信号将是一个连续的高信号,这与 PWM 不同。 如果可能、我们需要考虑哪些设计注意事项
谢谢
沙巴
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我想知道 UCC14240是否可用于 SSR 型应用、其中 SiC FET 以20V 电压开启、以-5V 关闭。 此处的 ON 信号将是一个连续的高信号,这与 PWM 不同。 如果可能、我们需要考虑哪些设计注意事项
谢谢
沙巴