This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22946:电源电压从2.3V 增加到4.6V 时 CAN't ON

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS22946

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1340522/tps22946-can-t-on-when-supply-volage-increase-from-2-3v-to-4-6v

器件型号:TPS22946

大家好、

客户有2个 TPS22946、在以下情况下会出现问题。  

在客户设计中、当 Vin=2.3V 时、ON=0V。 当 Vin=4.6V 时,接通=2.3V。 当 Vin 增大时、正常器件可以输出。 但当 Vin 增大时、有2个无法输出。  

我们检查了引脚阻抗、但正常阻抗与异常阻抗相同。 您对该调试有什么想法吗?  

谢谢!

雷纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rayna:

    因此、对于这两个、当 Vin = 4.6V 且 ON = 2.3V 时、VOUT 变为0V?

    几个方面:当您看到这种情况时、器件会进入电流限制状态吗? 您可以在 VOUT =~0V 时测量负载电流吗?

    当您将 ON 引脚切换为高电平时、您在 VOUT 上看到的是任何波形、还是始终为0V?

    谢谢。

    帕特里克