请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPSF12C3 对于航天应用、TPSF12C3 AEF IC 是否会以400Hz 线路频率工作?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Vijay、您好!
使用680pF 和 TPSF12C3内部元件的感应电容器(CSEN1-4)、该组合形成了一个高通滤波器、可将50Hz/60Hz 线路频率衰减~100dB。 在400Hz 的工频下、抑制会更少、并且 IC 的400Hz 信号比标准50Hz/60Hz 信号高出大约50倍。 IC 将在400Hz 的工频下工作、但 INJ 引脚的输出端可能会出现某种工频信号。
本
Vijay、您好!
IC 可抑制 DM 噪声、仅关注 CM 噪声。 680pF 感应电容器实现出色的高通滤波器响应、可抑制50Hz/60Hz 信号、且不推荐使用其他值。 您可以订购 单相 EVM 滤波器板 来评估其性能。
本