This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSF12C3:线路频率范围

Guru**** 2503045 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSF12C3

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1339851/tpsf12c3-line-frequency-range

器件型号:TPSF12C3

对于航天应用、TPSF12C3 AEF IC 是否会以400Hz 线路频率工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vijay、您好!

    使用680pF 和 TPSF12C3内部元件的感应电容器(CSEN1-4)、该组合形成了一个高通滤波器、可将50Hz/60Hz 线路频率衰减~100dB。  在400Hz 的工频下、抑制会更少、并且 IC 的400Hz 信号比标准50Hz/60Hz 信号高出大约50倍。 IC 将在400Hz 的工频下工作、但 INJ 引脚的输出端可能会出现某种工频信号。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ben、这澄清了一些内容。  但是、即使某些工频信号以400Hz 的频率出现在 INJ 引脚的输出端、 它也会表现为 差模噪声信号、如果我试图摆脱共模的话、这应该无关紧要。  是这样吗?  我应该简单地减少 CSN 电容并尝试使用评估板、还是方案不起作用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vijay、您好!

    IC 可抑制 DM 噪声、仅关注 CM 噪声。 680pF 感应电容器实现出色的高通滤波器响应、可抑制50Hz/60Hz 信号、且不推荐使用其他值。 您可以订购 单相 EVM 滤波器板 来评估其性能。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vijay、您好!

    没问题。 很高兴能提供帮助! :-)