This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS548D22:关于 FSEL 寄存器

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS548D22

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1340101/tps548d22-about-fsel-register

器件型号:TPS548D22

大家好、亲爱的

您能介绍一下 FSEL 寄存器确定的设置中的 RCSP_FSEL[1]:0吗?
您要在 TPS548D22上配置什么
似乎已设置[内部斜坡幅度]、但请告诉我如何确定合适的值。

此致、
Iba Kentaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    您能告诉我在 FSEL 寄存器确定的设置中 RCSP_FSEL[1:0]吗?

    RCSP_FSEL[1:0]是连接至 FSEL 引脚的电阻分压器的解码中的位[3:2]。

    Unknown 说:
    您在 TPS548D22上配置了什么

    RCSP_FSEL[1]和 FSEL[1]所选频率一起选择内部 D-CAP3控制环路使用的内部斜坡时间常数、以向反馈添加同相斜坡、从而稳定恒定导通时间(COT)。

    Unknown 说:
    似乎设置了[内部斜坡幅度],但请告诉我如何确定合适的值。

    是的、这是内部斜坡幅度。

    较高的斜坡幅度(R 较小、斜坡时间常数较小)将产生较少的开关频率抖动、并且需要较少的输出电容即可满足稳定性要求、但对负载瞬态的响应速度会更慢。

    较低的斜坡幅度(R 较高、斜坡时间常数较大)将产生更多的开关频率抖动、并需要更多的输出电容来满足稳定性要求、但对负载瞬态的响应速度会更快。

     

    数据表第25页的表7提供了在输出电压范围内有关斜坡选项的一般建议、并提供了随每个斜坡选项选择的时间常数。

    或者、可以通过8 x Tau / L 来估算 TPS548D22的 RSP 到 IL 正向跨导、其中:

    τ 是所选斜坡的时间常数

    L 是电感值

    闭环转换器的峰值动态输出阻抗为 Vout/Vrsp x L /(8 x Tau)、输出电容器的阻抗应小于或等于所有大于 Fsw / 4的频率的阻抗值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亲爱的彼得·詹姆斯·米勒
    感谢您的意见!
    非常感谢。
    此致
    Iba Kentaro
     
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    不用客气。  由于这已解决您的问题、我将关闭此主题。  如果您有其他问题、请"提出新问题"