This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3648:I2C 信号电平

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY, LM3648, MSP-EXP430FR2311

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1340141/lm3648-i2c-signal-level

器件型号:LM3648
主题中讨论的其他器件:USB2ANY、、 MSP-EXP430FR2311

我对 LM3648 I2C 信号电平有疑问。 数据表显示 VIH 最小值为1.2V。 当使用1.5k 电阻器将电压上拉至1.8V 时、USB2ANY 在不使用3.3V USB2ANY 上拉电阻器时无法与 LM3648通信。  我想知道 I2C 1.8V 电平是否适用于 LM3648。 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kelly,

    USB2ANY 在使用 I2C,时需要启用3V3,否则将发生错误,因此请使用其他接口适配器测试1.8V IO,,该适配器可用于 LM3648。

    伊夫·李

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ives,

    感谢您的答复。 我也尝试了 LaunchPad MSP-EXP430FR2311。  如果上拉至1.8V、则无法正常工作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kelly,

    您能提供 I2C 信号波形,、以便我们看看它是否由上拉电压引起。

    谢谢!