This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756:参考设计中不存在兼容的 PD EPR 控制器(TPS2675)

Guru**** 2812685 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25756, TPS25751, TPS26750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1340099/bq25756-compatible-pd-epr-controller-tps2675-in-reference-design-does-not-exist

器件型号:BQ25756
主题中讨论的其他器件: TPS25751TPS26750

我希望在电池充电应用中、借助  BQ25756电池充电控制器、充分利用 PD EPR 大幅提高的电源功能。

  2023年8月数据表的第71页中、引用了 TPS2675 USB-EPR PD 控制器、但除了本数据表中之外、我找不到有关上述器件的更多信息、 我在 PD 支持 USB-EPR 的 TI PD 控制器套件中也找不到任何其他 USB-EPR 控制器 PD。 虽然相对较新的 TPS25751 (也与 BQ25756兼容) 据说支持 PD 3.1、但它似乎不支持 EPR。  

我想澄清一下、该产品是否存在、或者是否计划稍后推出、以及是否有任何支持 PD 的 USB-EPR 控制器 目前可用。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vincent、新推出的最新 TPS25751在该应用中表现良好、我们建议您采用。 请查看下面的相关链接以及一些可能对您有用的参考设计链接。

    https://www.ti.com/product/TPS25751

    https://www.ti.com/tool/PMP41083

    https://www.ti.com/tool/PMP41062

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您回复。 不幸的是、这不是我要找的-  TPS25751 (我在 OP 中提到过)不支持 TPS25751-EPR PD、即仅支持高达100W 的灌电流。 链接的参考设计也仅支持100W 充电、这是有道理的、因为它 也使用 TPS25751。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vincent、我将与团队一起找到解决方案或有关此问题的更多信息、并告知大家。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:TPS26750即将发布。 请联系 Adam McGaffin a-mcgaffin@ti.com 以获取最新更新。 PD 控制器是不同的团队、他会为您提供最准确的响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的及时支持。 能否更准确地估算  TPS26750何时启动? 目前正在评估 PD 接收器解决方案的多种选择、这将影响我的决策。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vincent:

    请发送电子邮件给 Adam McGaffin、他将为您提供所有详细信息。