This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25037-Q1:UCC24624、TL431

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5036, TL431, LM25037-Q1, UCC24624, LM25037

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1339482/lm25037-q1-ucc24624-tl431

器件型号:LM25037-Q1
主题中讨论的其他器件:TL431UCC24624LM25037、LM5036

大家好、我将使用 LM25037-Q1控制半桥转换器、并使用 UCC24624双通道同步整流器控制器在次级侧 还使用 TL431和光耦合器隔离作为补偿电路。 是否可以实施...

输入电压= 30-72V

VOUT=12V

PO = 400W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    LM25037正常。 我假设它用于推挽式中、ucc24624是目标 LLC、因此不适合推挽式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否为 半桥电路推荐次级侧栅极驱动器以确保正确开关?  是否有任何参考可用于使用 LM25037设计半桥转换器的补偿器电路和驱动器电路?  转换器规格如下所示。

    输入电压= 30-72V

    VOUT=12V

    PO = 400W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    即 UCC21225。

    此外、如果您不需要汽车栅极器件、则可以考虑其他半桥 PWM 控制器、例如具有 SR 驱动信号的 LM5036。

    如果你需要汽车动力分级,那么你需要找到相应的一个。 我是问的、因为 UCC24624不是汽车动力等级器件。 我建议考虑使用 LM5036这样的器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于我们需要 汽车级应用、因此我们选择了该 LM25037。

    我们还需要汽车级驱动。 并请 推荐支持我们的 IC 驱动器,

    降压转换器规格。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请访问以下链接、选择带有-Q1后缀的符合您需求的解决方案。

    www.ti.com/.../products.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的信息。