This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988:TPS65988EVM 固件工程文件-端口1 UFP 和端口2 DFP

Guru**** 2585125 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1340089/tps65988-tps65988evm-firmware-project-files---port-1-ufp-and-port-2-dfp

器件型号:TPS65988

您好!

我想使用 TPS65988EVM 同时实现两个 typeck 端口特性。

端口1在灌电流侧的 UFP 上工作、仅来自 PD 充电器的灌电流电源、无需高速信号。

端口2在源端的 DFP 上工作、支持 DP 交替模式+ USB 3.1。

您能否提供用于实现它的基本固件项目文件? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zheng、

    感谢您联系我们、  
    我将在周一或之前共享项目文件。  

    谢谢。
    Rohit.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Rohit 的快速响应:)