This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3697:指数映射控制中的低 LED 电流容差

Guru**** 2814215 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3697

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1336629/lm3697-low-led-current-tolerance-in-exponential-mapping-control

器件型号:LM3697

您好!  

有关 LED 电流容差的一些问题、想要与 BU 进行检查。

1.根据数据表、下面捕获的第一行规格约为10%容差、第二行为+3.4%~-3.2%。

它们都存在于20.2mA LED 电流中、因此这使我困惑什么是确切的容差规格。

请帮助澄清一下。

2、我的客户应用会采用指数映射控制、亮度会低于2014年亮度编码。

这意味着 LED 电流非常低、可满足小于1尼特亮度背光照明的亮度要求。

您能否向我提供低亮度容差规格(满量程时亮度代码介于0至1024之间= 20mA)?

3.如果 LM3697不适合低 LED 电流 (6uA)应用、请提供替代器件的建议。

谢谢、此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tiger、

    1.在 VIN=3.6V 时、-3.4%~3.2%、而下面的行是 VIN=3V 至4.5V 时的情况。 您可以在 EC 表上方找到此说明。

    2. LED 电流500uA 时的精度为-8.5%~8.5%。

    LM3697支持的最小 LED 电流为6uA。

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    我是否可以知道如何 在 指数模式下实现最小 LED 电流6uA (typ)?

    基于公式(1)和(2)

    使用8位和满量程电流= 20.2mA、最小电流将为 16.75uA (亮度代码= 1)

    使用11位和满量程电流= 20.2mA、最小电流将为 16.35uA (亮度代码= 1)

    最小电流将为16.29uA、偶数 亮度代码= 0

    谢谢、此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edison:

    您还需要调整满量程 LED 电流。

    Br

    帕特里克