This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM8342:规格检查

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: LM8342

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1340216/lm8342-spec-check

器件型号:LM8342

您好

可以使用 i2c 在5V 至10V 范围内调节 lm8342的输出电压。

希望使用蜂鸣器音量调节

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gareth:

    是的、您可以使用 I2C 来控制 DAC 以便对电压进行编程。

    Br

    帕特里克