This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61377EVM:将输入范围从9V 扩展到16V

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61377EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1340383/tps61377evm-extend-the-input-range-9v-to-16v

器件型号:TPS61377EVM

您好!

如 TPS61377EVM 用户指南所示、输入 电压范围为9V 至16V、但 IC 和输入电容器的额定电压超过20V、我可以使用19V 输入吗?

假设它是可以的、只是仔细检查一下。

谢谢、此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tiger、

    当输入为19V 时、该 EVM 可以工作。

    "9V 至16V"是指 EVM 上的默认元件已针对此输入电压范围进行了优化。 通常、它也可以在该范围之外工作(仍在器件的工作范围内)。

    此致

    雷