This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65994AD:如何通过 TPS66994中的4CC CMD 正确清除 DBfg?

Guru**** 1810550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1339991/tps65994ad-how-to-properly-clear-dbfg-via-4cc-cmd-in-tps66994

器件型号:TPS65994AD
主题中讨论的其他器件:TPS66994

尊敬的 AE:

   在定义的 TPS66994规范中、端口 A 的地址 为0x20、 端口 B 的地址为0x24。

    在 我将4CC CMD(08h)发送到端口 A 中的 PD 后,DBfg (2D 128位)已成功清除。

   但我们发现 DBfg(2D  128位) 也在端口 B 中被清除。(在图3中)

   1.在不同的地址下,为什么 DBfg(2D  128位) 会受到影响?

   2.如何正确发送4CC CMD?

   3.这一问题是否可能需要对 PDFW 进行调整?

   

图3

此致

布鲁斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruce、您好!  
    感谢您的提问。  

    根据我的理解、0x2D 引导标志寄存器是端口 A 和端口 B 之间的通用寄存器。  
    因此、当使用端口 A I2C 地址或端口 B I2C 地址时、EC 将读取0x2D 的相同内容。

    我希望这能够澄清上述有关 DBFg 行为的所有问题。

    此致、
    Rohit.