This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65132:规格检查

Guru**** 2635075 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1337495/tps65132-spec-check

器件型号:TPS65132

您好

TPS65132SYFFR 芯片使用±5.4V 的固定输出、无需使用 I2C 调节电压。 是否需要处理两条 I2C 信号线? 可以保持悬空

2.D2引脚(AGND)位于中间、线路宽度为4密耳、相邻线路之间的间距为4密耳。 可行吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gareth:

    1.建议上拉未使用的 SCL 和 SDA。

    2.您是否可以使用过孔将 AGND 直接连接到内部接地平面? 会产生一些寄生电感。

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    非 HDI PCB 不能被盲目埋入。 请帮助评估。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gareth:

    这种连接是可以的、我认为不会带来很大的影响。 但我仍然建议使用直接过孔或盲目埋孔将 AGND 连接到 GND。

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    得到了,谢谢