This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24800:规格检查

Guru**** 2513945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1338134/bq24800-spec-check

器件型号:BQ24800

您好

您可以帮助以下建议合适的降压/升压充电器 IC 条件吗?

1.32V 最大输入电压、9V 最小输入电压

2. 3串电池,12.6V 充电电压。

3A 充电电流。

4.支持 IMVP PROCHOT 功能。

5. SMB 控制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gareth:

    下面是我们所有的电池充电器 IC 的链接: Battery Charger IC

    很遗憾、我们没有任何能满足您所有需求的 IC 电池充电器。 我们没有任何通过 SMBus 控制且输入电压高于26V 的电池充电器。

    此致、

    Christian。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Christian

    明白了、谢谢