This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3000:安装后、开始菜单中未显示功率级设计器。

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: POWERSTAGE-DESIGNER, LM3000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1337587/lm3000-the-powerstage-designer-is-not-showing-in-the-start-menu-after-install

器件型号:LM3000
主题中讨论的其他器件:功率级设计器

您好!

安装后、powerstage-designer 未显示在开始菜单中。

Gokul.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gokul、您好!  

    我不能在最后重复这个问题。 但是、如果 PowerStage Designer 安装 在默认位置、则应该可以通过导航至以下路径来访问它: C:\Program Files\Power Stage Designer 5。 应用程序可从文件夹运行、

    此致、

    布里顿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jones、您好!

    感谢您的答复。

    只有 BIN 文件夹、并且存在卸载文件。 文件夹中没有启动器。

    此致、

    基格尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gokul、您好!  

    请尝试卸载并重新安装软件。 我可以在我的 PC 上安装从网络上的全新下载内容、没有任何问题。

    您也可以手动选择不同的安装目录、以查看是否可以改善问题。

    您的 PC 是否存在安全限制? 安装过程是否已中断?

    此致、

    布里顿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Britton:

    我尝试在其他位置安装、但没有任何变化。

    不存在应用程序文件。 仅在 Bin Java 和 Javaw 应用程序内存在。

    安装时没有错误。

    目前 、卡巴斯基企业安全解决方案在我的 PC 中运行。

    此致、

    Gokul.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gokul、您好!

    布列顿将在几天内作出回应。

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Calan、

    感谢您的更新。

    此致、

    Gokul.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Gokul:  

    我在内部查看了此问题。 由于我们无法重现问题、因此很难提供超出一般 Windows 安装提示的解决方案。 我建议检查安全限制并尝试以管理员身份安装。  

    如果您确实有关于 LM3000器件的任何特定问题、我很乐意为您提供帮助。 或者、如果您愿意评估我们的较新器件之一、并且您可以满足您的应用要求、那么我很乐意推荐可提供更广泛设计工具的器件替代产品。 请告诉我、我很乐意为您提供帮助!

    此致、

    布里顿  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Britton:

    感谢你的帮助。 我会与 IT 团队核实安全限制情况、并尽快与您联系。

    此致、

    基格尔