This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5033:有关用于替代产品 LM5033的技术说明

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5033, LM5030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1340044/lm5033-technical-clarification-of-lm5033-for-the-replacement

器件型号:LM5033
主题中讨论的其他器件: LM5030

大家好、

 在我们的设计中、我们计划用 LM5033 (电压模式 PWM 控制器)替换 LM5030 (电流模式 PWM 控制器)

为了在不对现有设计进行太多修改的情况下替换 LM5030、我们需要做哪些必要的更改来使用 LM5033。

以下是我们的设计规格:

  1. 工作机制:推挽式拓扑直流/直流转换器
  2. 输入电压= 24V
  3. 输出电压= 200V/2A

请提供必要的信息和任何技术文档。 等待您的输入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    两个器件均采用电流模式控制。 对于推挽式、必须使用电流模式、由于没有已知的有效方法来处理变压器饱和、因此很难进行电压控制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好@Hong Huang,

     非常感谢您的详细信息。

    鉴于以下要求、请建议使用 LM5030的替代器件。

    1. 工作机制:推挽式拓扑直流/直流转换器
    2. 输入电压= 24V
    3. 输出电压= 200V/2A

    如果建议的替代器件需要任何设计更改、我们将在设计中进行检查和更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您将其用于推挽、则需要将其用作电流模式或用作中间总线、该总线为每个 MOSFET 设置50%的占空比。 在推挽模式下使用电压模式时、很难处理变压器饱和。 您还可以在半桥中使用它、这种情况下可以、并且必须采用电压模式。