This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS4800Q1EVM:以58V 的电压跳闸?

Guru**** 2534500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1340249/tps4800q1evm-trip-at-58v

器件型号:TPS4800Q1EVM

团队、您好!

根据 EVM 用户指南图 3-10 输出开关电压为58V、但实际上它在61V 和62V 之间切换。  

查看连接到 OV 的分压器 、我计算出的跳闸电压为62.4V。

请你澄清一下吗?

谢谢、此致、

汉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Hans、

    您是对的。 可能 R25在我使用的初始样片板上有所不同。

    我们将更改 RTM EVM 版本的 R25值。

    感谢您提请我们注意

    此致、

    勒凯什