This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256403:数据表问题

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256403

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1334423/ucc256403-datasheet-question

器件型号:UCC256403

您好专家  

我的客户有关于 UCC256403的两个问题

没有显示引脚5 (FB)、引脚7 (VCR)的最大电压、这些引脚能够支持多高的电压?

2.这张图中的 HB 是正确的吗? 我们认为可能是 HS?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Feeney、您好!

    FB 和 VCR 引脚的绝对最大值应小于5.5V、但我可以反复咨询设计团队。

    至于上述情况、HV 和 HB 是正确的、因为这两个 电压都是相对于 IC GND 的。 HO 和 HS 引脚在 HB 电源轨上方悬空、因此这些引脚将 HB 视为其虚拟 GND。  

    我希望这可以解答您的问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JCHK 先生,您好

    谢谢、经过与设计团队核实后、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Feeney、您好!

    我现在正在检查。 希望您今天有一个回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Feeny、

    我确认了 FB 和 VCR 引脚的绝对最大额定值为7V。  

    此致、

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JCHK 先生,您好

    谢谢你。 更多问题:

    当 PIN8 BW 通过0欧姆连接到 GND 时、合适的 BMTL/BMTH

    2.接通电源时 PIN6冲击电流很高,有时可能导致 OCP。  对于 BOM、参数和其他方面、您有什么建议来避免此风险吗?

    3.在没有负载的情况下,我们不希望设备进入突发模式,如何操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Freeney:

    请在下面查看我的回答:

    1.  

    当 PIN8 BW 通过0欧姆连接到 GND 时,合适的 BMTL/BMTH

    2.

    我不确定我是否正确理解您的问题。

    为了激活 OCP1、ISNS 引脚电压需要在4个连续周期内大于 OCP1阈值。

    可以使用选项7来禁用突发。

    此致

    马尼坎塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Manikanta

    谢谢!

    我们还有另一个问题:当 PIN8 BW 为2.42k-3.04k 时、它是突发禁用。 但是、如果我们设置2.7k、输出电压在23V 到26V 之间变化、它无法正常工作。 这是客户使用的原理图、您有什么建议吗?它如何在突发禁用模式下正常工作

    e2e.ti.com/.../UCC256403A.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Feeney、您好!

    要在正常模式下运行,需要设计谐振回路,使空载时运行频率不会太高。 此外、您需要确保 FBReplica 高于 BMTL 阈值。

    此致

    马尼坎塔