This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92200:5V 输入、1.5A 输出

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54200, TPS92200, TPS92201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1339890/tps92200-5v-input-1-5a-output

器件型号:TPS92200
主题中讨论的其他器件: TPS54200TPS92201

您好!

文档的第26页是一个示例原理图-图8-26。 5V 输入电压、1A、单片 IR LED、模拟调光参考设计

a)此原理图中是否有需要更改的元件、除了将感应电阻器更改为66mohms 之外、是否有其他元件需要将输出增加到1.5A?
b)是否有任何元件需要在原理图中进行更改以实现12v 输入、而不是所述的5V±10% VIN? 我认为没有、但我不清楚为什么这些文档在表中没有更宽的 VIN 描述

非常感谢、

萨姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    同样、 与旧的 TPS54200相比、是否有理由使用具有5V 输入的 TPS92200?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam、

    对于5V 输入电压和1.5A 输出电流、单片 TPS92201-LED 条件、我建议您考虑使用我们的最新驱动器 IR。

    对于12V 输入电压和1.5A 输出电流、单片 TPS92200-LED 条件、可使用 IR。

    数据表应包含有关如何设计适合您的应用的电路的足够信息。

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Steven、

    对于我的12v 系统、我将使用 TPS92200、并使用数据表中的原理 图8-1。 12V 输入电压、1.5A、2件式 IR LED、模拟调光参考设计。 我进行了两处微小的更改、我想使用 TPS92200D2、而 不是 TPS92200D1、并且仅使用1个 SFH 4727AS 1.5A LED、而不是2个。我是否需要因为这些更改而更改图8-1中的原理图、它看起来不像?

    对于我的5V 系统、我将使用 TSP92201、并使用图8-1中数据表中的原理图。 TPS92201 400 mA 输出应用-要将其更改为1.5A 输出,我认为我需要将感应电阻器更改为 66m Ω,但不做其他更改,这是正确的吗?

    再次感谢您的帮助、

    萨姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam、

    对于我的12v 系统,我将使用 TPS92200,并使用数据表中的原理 图图8-1。 12V 输入电压、1.5A、2件式 IR LED、模拟调光参考设计。 我进行了两处微小的更改、我想使用 TPS92200D2、而 不是 TPS92200D1、并且我仅使用1个 SFH 4727AS 1.5A LED、而不是2个、我是否需要由于这些更改而更改图8-1中的原理图?它看起来不像?

    您需要更改原理图、因为负载条件不同、并且您可能具有与数据表不同的其他规格要求。   数据表中的第8.2.1节"TPS92200D1具有模拟调光功能的12V 输入、1.5A、两件式 IR LED 驱动器"提供了有关如何设计电路的示例。

    对于我的5V 系统,我将使用 TSP92201并使用图8-1中数据表中的原理图。 TPS92201 400 mA 输出应用-要将其更改为1.5A 输出、我认为我需要将感应电阻器更改为 66m Ω、但不做其他更改、这是正确的吗?

    对于 TPS92201、请提出有关此器件的新 E2E 问题、相应的工程师将为您提供帮助。 谢谢。

    此致、

    周老师