This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563209:TPS563209数据表问题("SLVSCM5A–2014年9月–2016年11月修订")

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS562209, TPS563209, TPS563200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1340185/tps563209-question-to-tps563209-datasheet-slvscm5a-september-2014-revised-november-2016

器件型号:TPS563209
主题中讨论的其他器件:TPS562209、、 TPS563200

您好

 TPS562209和 TPS563209 ("SLVSCM5A–2014年9月–2016年11月修订版")的合并数据表指出:

"IVFB VFB 输入电流  0  ±0.1 mA "该值是否为真?
  0至0.1mA 的反馈输入引脚电流变化与 建议的分压器10k Ω/55k Ω 相结合 会导致 几伏的输出电压偏差。

"电  流限制(1)直流电流、VOUT = 1.05V、L1 = 2.2 µH  2.5 3.2 4.3 A"和"电   流限制(1)直流电流、VOUT = 1.05V、L1 = 1.5 µH  3.5 4.2 5.3 A"  
为什么电流限制不依赖于所选元件 TPS562209 (2A 类型)或 TPS563209 (3A 类型)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    感谢您的联系! 这里是 VFB 输入电流的拼写错误。 有关 OC 限制、请参阅下表中的2A 和3A 规格。 (来自 TP562200和 TPS563200数据表)

    谢谢!

    BRS

    卢西亚