This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C56H-Q1:UCC28C53H IDD

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1339912/ucc28c56h-q1-ucc28c53h-idd

器件型号:UCC28C56H-Q1

尊敬的团队

对于以下情况、您可以帮助解决 IC 所需的最大 IDD 吗?

Fsw = 110kHz

Qg = 36nC

根据我们的计算结果:

IDD = IOUT+Isupply

IDD = 4mA + Isupply

Isupply 可以在数据表中看到、它随电容负载(请参阅 UCC28C56HQ1数据表中的图7-15)的变化而变化、后者为1nF。  我不确定1nF 负载是什么,对于这个1nF 电容器是指什么? 是反激式开关 Cin 吗?  

启动电流意味着什么? 是不是指 IC 启动时间 VDD 引脚电流消耗多少? 我们可以看到 RVDDD 应允许电源电流的1.3mA。 不确定启动电流为什么是75uA。  

+

在 webench 中、18V 齐纳二极管已从 VDD 连接到 GND、VAUX 设置为14V (对于 UCC28C53Q1器件)如果 齐纳二极管将 VIN 钳位到18V、IC 如何在动态条件下获取辅助电源   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1nF 在 OUT 引脚上。 我将在大约一周内进行再次检查和确认。

    启动电流表示在 VDD 电压达到其 UVLO_ON 之前流入 VDD 引脚的电流。 1.3mA 在 VDD > UVLO_ON 之后。

    14V 可以正常工作、所以为什么要担心18V 钳位- IC 的电压高于14V、因此仍然可以获得所需的偏置电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1nF 在 OUT 引脚上作为负载-已确认。