This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5450-SMPS:EP 输出电压已设置

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1340202/tps5450-ep-smps-output-volatge-set

器件型号:TPS5450-TPS5450 EP

你好  

我在 我的项目中使用 TPS5450DDA。

输入-28VDC

输出- 5V/5A

我通过电流完成了上述电压操作。

1.我可以 通过28VDC 输入调节输出电压6.3V/5A 吗?

2.输出电压的调节程度  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vishwanath:

    您可以按照数据表中的公式12来调整反馈电阻器。

    希望这对您有所帮助。

    大卫。