This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:放电 MOSFET 故障

Guru**** 2536160 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77915

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1338917/bq77915-discharge-mosfet-failure

器件型号:BQ77915

您好!

我使用 BQ7791502 IC 作为 BMS 设计的电池保护 IC。 当我使用70A 的电流在放电条件下测试 BMS 时、放电 MOSFET 会损坏。 我还查看了 MOSFET 数据表。 所有参数都在限制范围内。 但我不明白放电 MOSFET 为什么会损坏。 请参阅所附的电路进行参考。

e2e.ti.com/.../Schematic_5F00_BQ77915_2D00_BMS_2800_6S_2900_.pdf

此致、

J·巴布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Janardhan:

    R47和 R48应大得多。 R47应为3.3M、R48应为1M。

    尝试交换这些内容、看看是否有任何改进。

    此致、

    马克斯·韦博肯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经更换了电阻器并再次进行了测试、但没有3.3M、所以我将10M 电阻器放置在 R47处、我认为应该可以。 但在再次进行更改后、我决定设置过流保护条件。 现在底部 IC 无法正常工作。 我检查了 BQ77915 AVDD 和接地两端的电压、它显示为0V、但对于 VCC、它是10V。 顶部 IC 正常、AVDD 电源大约为2.8V、VCC 为10V。 现在、问题可能出在哪呢?

    此致、

    亚纳尔德汉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新了:为了查看 IC 是否是问题的原因,我将底部的 IC 更换为新的。 只要给 IC 加电、AVDD 就会显示为3V、但在两到三秒后、它逐渐下降到0V。 为了确认新的 IC 的 AVDD 行为与上一个的行为相同、我再次向其进行了检查。 它的功能也是相同的。 我与他们核实、以确保辅助零件不受损坏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    顶部电池组和底部电池组均以接地为基准。 "你看我怎么样? 有关正确接线的信息、请参阅数据表中的图9-14。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Janardhan:

    顶部电池组具有自己的本地接地基准(S_GND)、这个基准应该没有问题。

    如果 AVDD 变为低电平、我就认为器件正在进入休眠模式。 您可以检查 PRES 引脚处的电压是多少? 您也可以尝试将其上拉至器件的 VDD 电压、以查看是否可以唤醒器件。

    此致、

    马克斯·韦博肯