This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5012:我们能否控制 LM5012的内部软启动时间?

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5012, LM5013

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1338203/lm5012-can-we-control-the-internal-soft-start-time-of-lm5012

器件型号:LM5012
主题中讨论的其他器件: LM5013

您好!

我们是否可以将内部软启动时间从3ms 减少到1.75ms (根据数据表、这是最小值)? 如果是的话,我知道该怎么做吗?

此致

拉维

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ravi 您好、

    感谢您发送编修。  由于软启动在内部是固定的、因此您无法更改它。 1.75ms 最小值是整个温度范围内公差范围的低端限值。 如果您需要短时间或可编程的软启动、则可以考虑另一个器件。  但是、在我提出任何适用建议之前、您能告诉我您的运行条件吗?

    谢谢。

    友好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、习近平。

    感谢您的答复。 我的设计的工作条件如下:

    输入电压:20-80V DC

    输出电压:~18V 直流

    开关频率:~500kHz

    输出电流:~3A

    您是否可以建议使用 LM5013/LM5012等内部软启动周期小于0.5ms 的降压 IC?  

    此致、

    拉维

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ravi 您好、

    我认为我们无法更改这两个器件的内部软启动。  它是内部固定的。   我询问您的操作条件、以便我可以建议您可以根据需要对软启动进行编程的其他内容。  请允许我花一点时间对此进行调查。

    此致、

    友好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ravi 您好、

    80V 是实际的最大电压吗?  我们的大多数可编程 SS 器件的最大输入电压低于80V。  是否考虑采用具有外部 FET 的控制器?

    谢谢。

    友好