This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:GPC 工具报告中的 GG 文件格式错误

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, GPCRB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1334616/bq40z50-r2-gg-file-format-error-from-gpc-tool-report

器件型号:BQ40Z50-R2
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOGPCRB

尊敬的 TI 团队:

你好!

我们有一个项目对3S1P 聚合物包使用 BQ40Z50-R4、并希望优化低温 RSOC 精度。

在这里、我们已成功将收集数据上传到 GPC 工具、但报告显示以下错误消息:

既然我们已经遵循了 TRM 程序、您能否建议任何问题以及如何解决?

-------------------------------------------------------

由于 GG 文件格式问题、GG 值尚未更新


警告:自动固件属性检测失败。 rb_选择默认为2。 请确保 GG 文件中加载的 chem ID 与 config.txt 中指定的 ID 相同
警告:自动固件属性检测失败。 Basescale 默认为1。 请确保 GG 文件中加载的 chem ID 与 config.txt 中指定的 ID 相同

-------------------------------------------------------

附件还请找到我们上传的 zip 文件和报告。

我们已经收集了两个样本数据、错误是相同的。

非常感谢您的建议和及时的支持。

谢谢、此致、

詹姆斯

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../SN35_2800_PVT_2900_-2nd-for-GPC-2024_2D00_0309_2D00_report.zipe2e.ti.com/.../SN26_2800_DVT1_2900_-2nd-for-GPC-2024_2D00_0309_2D00_report.zipe2e.ti.com/.../SN35_2800_PVT_2900_-2nd-for-GPC-2024_2D00_0309.zip 附加到 file.e2e.ti.com/.../SN26_2800_DVT1_2900_-2nd-for-GPC-2024_2D00_0309.zip

    抱歉、我忘记附加该文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:

    ChemID 似乎是不匹配的问题。 在 SN26文件中、配置文件显示 ChemID 1573。 为了确认这是已编程到电量监测计中的 ChemID、可以发送电量监测计的.srec 文件或读出 ChemID 命令(0x0006)

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

     

    非常感谢您的回复。

    我们已通过 BQstudio 检查 Chem_ID、但该测试结果显示为1573。

     

    实际上、背景如下所示。

    (1)。我们已遵循 BQ40Z50-R4 TRM 和电池制造商规格(3V~4.35/电池 x 3S)、从 GPC 工具中获得 ChemID 1573。

    (2).由于客户想要优化低温 RSOC,我们使用 GPC (RB)工具(根据 SLUUBD0)   通过上传收集数据库的0doC 1C 放电值从报告中获取 Chemid12和 gg_out.csv。 我们还相应地更新 ChemID12和 gg 文件。

    (3)。由于客户希望在接近 EDV 电压3.2V/节(原始3.3V/节)的阶段再次优化-15°C 或-20°C ROSC 下降至0%问题、     我们再次将数据准备为 GPCB 工具要求、现在我们面临从测试电池组电量计导出的 gg.csv 文件格式问题。 我们应该如何解决该问题?

     

    (1)。gg.csv 是否需要原始文件仅使用 CHEM_ID 1573、但在第(2)阶段尚未优化一次。我们的第一个低温优化(chemid12文件)?

      或检查了任何正确的程序?

    (2).如果 BQ40Z50-R4格式对于 GPCB 工具来说不稳定?

    (3)如果原来学习的 CHEMID 电池有一定的容量容差(例如:2%高)比 MP lot ,我们做温度补偿优化的电池组从不同的生产批次(不是相同的电池批次 获得化学 ID )?

    (4)。附加的请查找 gg.csv 文件、我们仅使用原始 Stage (1)重命名 out_gg.csv。 GG 文件(仅限机具 ChemID 1573)

      我们可以成功接收来自 GPC 工具的完整报告、但我们无法导入 gg 文件、该文件显示多个参数中存在值错误。

      有什么可能的原因吗?

      请参阅随附的 GPC 报告和我们上传的数据。

      在这种情况下、如果我们仅通过 BQstudio Chemistry 更新 Chemid12文件、这是否也会影响用于低温优化的 Rb 更新?

     

    很抱歉有许多问题、 我们将非常感谢您的大力支持。

     

    Jamese2e.ti.com/.../SN35-LT-8th-2024_2D00_0311_2D00_report.zipe2e.ti.com/.../SN35-LT-8th-2024_2D00_0311.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:

    感谢您的澄清。

    (3).由于客户希望在接近 EDV 电压3.2V/节(原始3.3V/节)阶段再次优化-15°C 或-20°C ROSC 下降至0%的问题、     我们再次将数据准备为 GPCB 工具要求、现在我们面临从测试电池组电量计导出的 gg.csv 文件格式问题。 我们应该如何解决此问题?

    第二组测试完成后、监测计是如何准备的? 在完成任何 GPCRB 测试之前、第一次优化的设置和 chemID 是否仍编程到电量监测计中、或者是否具有来自电量监测计的设置?

    我认为、如果您要完成第二次优化、ChemID 1573应该是正在使用的 chemID、而不是第一次优化中的 chemdat 文件。

    bq40z50-R4应该稳定以实现温度优化。

    对 chemID 进行编程并完成低温优化后、我不会更改电池。 即使它们相似、也可能会导致精度问题。  

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    非常感谢您的建议。

    我已使用同一电池通过 GPCRB 工具获取具有低温优化功能的新型 ChemID3452。

    在这里,我仍然面临一个问题,需要你的建议。

    随附的请查找我的设置 gg 文件和1A (0.24C) 充电/放电 RT 日志文件。

    是否存在任何设置问题、我无法使 RSOC 在3200mV/电芯(或9600mV)之前逐渐平稳地降低至0%?  

    我已经将 Term Voltage 调整为9600mV、并将 Cell Term 设置为活动状态、Term Min Cell V 设置为3200mV。

    是否还需要相应地调整其他设置(例如:仿真近期增量、增量电压等)?

    e2e.ti.com/.../3S1P_2800_4100mAh_2900_-RT-1A-chg-dsg-2024_2D00_0320-_2800_2_2900_.csve2e.ti.com/.../3S1P_2800_4100mAh_2900_-ChemID-3452-2024_2D00_0320.gg.csv

    此致、

    詹姆斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:

    我对询问的内容感到有点困惑。 通常、对于 GPCRB 工具所需的数据文件、不应担心 RSOC 值、其中最重要的测量值是温度、电流和电压。

    在发送的日志文件中、一旦电压低于9600mV (大约10秒)、RSOC 似乎很快变为零;但是、在电量监测计设置中、您启用了 CELL_TERM、监测计将根据电芯电压终止充电。 当第一个电池电压低于3200mV 时、RSOC 从1%变为0%大约需要40秒。  

    不过、RSOC 在放电期间好像确实逐渐降至0。 能否详细介绍您看到的内容?

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺