This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z746:泄漏电流问题

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1338525/bq27z746-leakage-current-issue

器件型号:BQ27Z746

大家好!

我们已注意到  、我们的电池上存在意外的±4mA 泄漏电流。 以下是日志文件:

e2e.ti.com/.../4mA_5F00_log.xlsx

这里是.gg 文件:

e2e.ti.com/.../GRP5249085_2D00_2500_5F00_-ID7455_5F00_R01.gg.csv

我们进行了一些测量、并知道4mA 实际没有泄漏、如下图所示:

我们当前的解决方案是改变电流死区、此时4mA 电流将消失。 但我们知道、这并不能解决真正的问题。

导致此问题的原因是什么? 我们的设置有什么问题吗?

提前感谢您!

此致、
埃里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好!  

    在我看来、这似乎是一个与电量监测计的电流校准相关的问题。 监测计的电流是如何校准的? 我建议参阅 bq27z746EVM 用户指南中的5.2电流校准部分。  

    此致、  

    Jonny.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonny 您好、

    我们按照用户指南中的电流校准过程进行了操作、采用了三种不同的电流:100mA、2000mA 和-2000mA、但 ±4mA 电流问题仍然存在。 由于我们执行了与用户指南中相同的校准过程、您觉得还存在另一个导致此泄漏电流的因素吗?

    另一个问题是、目前我们必须手动校准每个电池的硬件保护(HOCC、HOCD、HSCD)。 这对于大规模生产而言并不实用。 我们可以通过什么方法将这些硬件保护保存到 golden image 文件中?  

    谢谢!


    此致、
    埃里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好!  

    我已就此问题与团队进行过咨询、这种行为是正常的。 解决这个问题的方法确实是通过更改死区值。 您可以将死区值更改为最高5mA 来解决此问题。 您可以将死区更改为5mA、以防止出现此情况。  

    校准 电流死区 死区 5 mA

    有关第二个问题、请参阅此 E2E 主题。 

    此致、  

    Jonny.