This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C43-Q1:UCC28C43-Q1

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1339810/ucc28c43-q1-ucc28c43-q1

器件型号:UCC28C43-Q1

UCC28C43QDRQ1的数据表 建议 RT 电阻的配置应高于1kΩ。

但是、我们使用 820R/CT 组合 /1nF 来产生1MHz 下占空比为50%的方波。

我希望确认长期使用这种 RT/CT 组合是否会有未知风险。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    风险是我们没有测试此类组合、因此我们不知道器件是否可以可靠地使用此组合运行。 我建议您使用数据表7-1的组合来实现1MHz。