This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:BQ76952电荷泵电压波动、影响 DMOS‘s Vgs 并烧毁 DMOS

Guru**** 2403095 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1338671/bq76952-bq76952-charge-pump-voltage-fluctuations-effect-dmos-s-vgs-and-burn-out-the-dmos

器件型号:BQ76952

您好!

请参阅 BQ76952:BQ76952电荷泵压降-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛、相同的电路、我使用了六对 MOS (CRSS028N10N)、所有两者均由 BQ76952驱动、CP1选择了1uF/0603/X5R。  

当我在 P+节点上连接不同的微型逆变器时、会产生不同的后果。

微型逆变器 A、输入电容约为45uF、连接1、DMOS 的 Vgs 波动很大、如图1、图2所示。 另外1、2号电池和 Bat+电压也波动,也是 P+电流,图示  3.  

微型逆变器 B、输入电容约为13.5mF、连接一个微型逆变器 A 和微型逆变器 B、DMOS 的 Vgs 波动剧烈、DMOS 烧毁、如图4、图5所示。 此外、第1节、第2节电芯和 Bat+电压也波动、也是 P+电流、CMOS 和 DMOS 的温度从接近28℃ 到120℃ 仅需一分钟、如图所示   6.  

您能告诉我发生了什么事吗? 为什么 CP1电压波动、为什么 DMOS 的 Vgs 波动? 并展示如何更改它、而不仅仅是电路设计。

非常感谢!

祝你一切

 

顺利 亚勒兹
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jaredz:

    您能否共享原理图? FET 驱动器消耗了多大的电流? 您能测量一下吗?

    添加电容(如您分享的 E2E 博文中所述)是否有帮助?  

    我还建议将 CP1增加到2.2uF。

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:

    原理图为机密信息、您可以分享您的电话号码或电子邮件地址吗? 如果我可以直接与您沟通就会很方便。

    电流显示在上面的每张图片中、ID 或 Buscurrent。

    我没有尝试在 CP1处添加 GND 电容、应该使用哪种电容?

    将 CP1增加到2.2uF 是无用的。

    希望您能尽快回复。 非常感谢。

    祝你一切

    顺利 亚勒兹
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:

    顺便说一下、它是否会受到 LD 引脚和 PACK 引脚的影响?

    什么会影响电荷泵、您能否分享内部电路图?

    这是一个非常严重的问题,请尽快答复。

    非常感谢!

    祝你一切

    顺利。 亚勒兹
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jaredz:

    您可以直接在 E2E 上的私人邮件中与我分享您的原理图。

    您分享的 E2E 建议在 CP1引脚到 VSS/GND 之间添加一个高压电容器、以帮助保持 CP1电压稳定。 未指定确切值、可以尝试使用1uF。

    LD 只会在 FET 驱动器关断时影响 DSG 电压、否则 DSG 引脚连接到电荷泵、它应该不会影响任何事情。 在所有这些期间、DSG FET 的 LD 电压和栅极电压是多少? LD 是否连接到 PACK+?

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:

    很遗憾、我不知道如何在 E2E 上向您分享我关于私信的原理图、您能分享一下吗?

    我将尝试在 CP1引脚到 GND 之间添加不同的电容器、结果将共享。

    我知道、微型逆变器 A 在正常工作期间的输入频率接近200kHz、它将在 P+电流(18A 峰峰 值)和 P+电压 (12V 峰 峰值)上生成正弦信号。   微型逆变器 B 在正常工作期间的输入频率接近100Hz、它将在 P+电流(峰峰  值20A)和 P+电压 (峰峰   值2V)上生成正弦信号。 高频是否会影响 BQ76952? 就像在 BAT 引脚上向 BQ76952发出噪声一样?

    没有测试 LD 电压、我之所以提出这个问题、是因为 LD 引脚和 PACK 引脚通过两个5.1kΩ 电阻连接到 P+。

    请分享更多改进措施、 并分享 在什么情况下哪个引脚会影响电荷泵。

    非常感谢!

    祝你一切

     

    顺利。 亚勒兹
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:

    如前所述、如果 BQ76952的 BAT 引脚受到高频信号的影响、那么频率限制是多少?

    非常感谢!

    祝你一切

    顺利。 亚勒兹
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:

    我尝试在 CP1引脚和 GND 之间添加不同的电容器、发现添加电容器效果更差。

    两个样片。

    样片 A、左图是不带 电容器的情况、右图 是添加了 1uF/0805的电容器。

    样片 B、左图是不带 电容器的情况、右图 是 添加了 2.2uF/0805的电容器。

    请分享更多改进措施、 并分享 在什么情况下哪个引脚会影响电荷泵。

    祝你一切

    顺利。 亚勒兹
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jared:

    刚刚发送了一个朋友请求。 您应该可以给我私人留言、而且我将能够收到原理图。 如果我看到可能发生的任何情况、这将非常有用。

    电荷泵似乎由于某种原因而完全放电。  

    顺便说一下、您能否直接测量 BAT 引脚的电压、并在波形上添加一个直流失调电压、从而提高噪声的分辨率?

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙