This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:以 BQ77915电池保护器 IC 为基准的接地端

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77915

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1339028/bq77915-ground-referencing-the-bq77915-battery-protector-ic

器件型号:BQ77915

您好!

我正在为我的项目寻找一种三节锂聚合物电池(LiPo)充电平衡解决方案。 但是、我发现有很多潜在的 IC、但没有一个

它将支持以接地为基准的电池。 我的系统和电池都是接地基准的。

我开始查看 BQ77915、经过一些修改、我应该能够使其在我的应用中正常工作。

我主要关注芯片的电荷平衡部分。 我的系统将负责其他保护(UV、过流等)。

我必须拆除所有基于接地的组件。 我移除了接地侧 FET 开关。 我的系统已经包含高侧开关(系统控制放电)。

同时移除了电流检测电阻(Rsns)。  我要向 SRP 和 SRN 发送虚假信号、以激活充电周期。

数据表中列出的该器件的几种型号禁用了一些保护功能。 他们会最适合我吗?

我在数据表中发现了一个轻微的拼写错误。 RCB 用作外部放电 FET 串联电阻、也用作 CBI 接地电阻。

在放电 FET 的所有10K 电阻器之后过大。

我附上了我的设计原理图。 有人可以请他人审查并验证它是否有效。

或者如果有人可以向我指出一个可能是最佳的接地参考解决方案。

谢谢

托尼

e2e.ti.com/.../0044.BQ77915_5F00_Schematic.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我写道"我正在向 SRP 和 SRN 发送虚假信号以激活充电周期。" 抱歉、引脚错误。 分压器应连接到"SRP"。 请参阅更新后的原理图。

    e2e.ti.com/.../81404.BQ77915_5F00_Schematic.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    这看起来应该起作用。 我要指出的一个问题是、平衡电阻器的10k 可能太大、看不到任何合适的平衡电流。

    此致、

    马克斯·韦博肯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max:

    感谢您的快速响应。

    我希望在提交硬件之前可以有一种方法来模拟我的更改。 我想我只需要"去做"。

    我知道10K 电阻器。 这就是它们被问号的原因。

    "我在数据表中发现了一个轻微的拼写错误。 RCB 用作外部放电 FET 串联电阻、也用作 CBI 接地电阻。'

    如果您在数据表的第6页查看表8.3"建议运行条件(续)"( 靠近表底部)

    RCB 也定义为列出的 CBI 电阻器为10K。 表8.3和图9.3冲突。

    托尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    我看到了冲突。 我会记下团队在下一个版本中更改此设置。 感谢您的关注!

    此致、

    马克斯·韦博肯