请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5163-Q1 主题中讨论的其他器件:LM5163
e2e.ti.com/.../DC-DC-Converter_2D00_Ti.xlsx
如果文件无法访问、请在下面找到问题
系统输入
VIN = 16V 至32V
Iout = 0.2A
VOUT = 12V
系统输入会馈送到 WEBENCH 设计器中、设计人员建议的原理图为
在 simetrix 中绘制的原理图
即使开关适当、输出电压也不稳定

您能支持我们确定问题吗?
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1620b7fTfap6h3FqHOqMDAVBq-gXDhlySIxyl8IF3Mv0/edit#gid=0