This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76907:可堆叠的 BQ76907数量以获得高电池节数。

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76972, BQ76907, BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1338296/bq76907-the-number-of-bq76907-stackable-to-get-high-cell-count

器件型号:BQ76907
主题中讨论的其他器件: BQ76952、BQ76972

您好!

我想知道有多少 BQ76907可堆叠以监测超过7节电芯、是否存在限制? 我在数据表中找不到此信息。 请告诉我、数据表中是否提到了该限制。

我已经研究过其他系列的 BMS IC、以及 BQ769x0。 但是、浏览过数据表后、我无法找到要查找的信息、请帮助我在数据表中找到此信息。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mahboob:

    如果需要更多电池节数、可能最好使用 BQ769x2系列、例如 BQ76952或 BQ76972 (两者都是16节串联器件)。  

    BQ76907默认没有堆栈接口。  这是可能的、但可能需要额外的电路和注意事项。

    BQ769x2还提供了展示如何堆叠的参考设计。 所以我推荐这个选项。

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:

    很抱歉回复延迟。 我想知道堆叠接口是什么意思吗? 您是指两台设备之间的通信接口、还是其他接口?

    我了解了您提到的其他器件。 BQ76907的成本最优于目前市面上所有其他 BMS 芯片。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mahboob:

    是的、最大的部分是通信接口。 您可能需要一个 I2C 隔离器来与每个器件进行通信。 您还必须单独更改每个器件的 I2C 地址、以免它们发生冲突。 为此、您可能需要单独为每个器件供电。  

    这绝对是可行的,但只要记住这些东西。

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:

    感谢您提供的信息。 现在返回到原始问题、考虑到已找到通信接口的最大可堆叠 BQ763907数量是多少? 芯片的内部设计是否有限制?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mahboob:

    理论上不存在可堆叠的最大数量。

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙