请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24074 您好!
有关充电曲线的快速问题
在绘制充电特性时、我们注意到打开和关闭的充电接缝是正常的吗?
尝试了解什么以及为什么
电压和温度都很好地超出了瞬态
此致
史蒂夫




This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Steve、您好!
查看提供的图后、会在两种情况下都显示电流降至0A 以下、表示电池正在放电而不是在充电。 此行为可能是补充模式。 "电池补充模式"在数据表的第22页进行了说明。
在 BQ24074上、系统负载优先于电池充电。 如果输出电流消耗超过输入源可以提供的电流、电池将短暂放电以支持。
如果您在 OUT 引脚断开负载、我希望您能够观察到稳定的充电电流、而无需短暂的充电电流降低和电池放电。
此致、
加勒特