This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24074:BQ24074 -充电配置文件问题

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24074
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1339353/bq24074-bq24074---charge-profile-question

器件型号:BQ24074

您好!

有关充电曲线的快速问题  

在绘制充电特性时、我们注意到打开和关闭的充电接缝是正常的吗?

尝试了解什么以及为什么  

电压和温度都很好地超出了瞬态

此致

史蒂夫  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!  

    查看提供的图后、会在两种情况下都显示电流降至0A 以下、表示电池正在放电而不是在充电。 此行为可能是补充模式。 "电池补充模式"在数据表的第22页进行了说明。  

    在 BQ24074上、系统负载优先于电池充电。 如果输出电流消耗超过输入源可以提供的电流、电池将短暂放电以支持。  

    如果您在 OUT 引脚断开负载、我希望您能够观察到稳定的充电电流、而无需短暂的充电电流降低和电池放电。  

    此致、

    加勒特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好, Garrett,

    感谢您的解释。  

    我在一个合规性测试实验室工作。这是我检查的设备的一个客户位、这是正常的。  

    我知道这可能是什么。

    此致

    史蒂夫