This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:BQ25895

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1337818/bq25895-bq25895

器件型号:BQ25895

能否在 GSM 模块需要3.3至4.0的情况下将 GSM 模块连接到 SYS? 我们还可以在 SYS 中针对3.3V 200Ma 连接 LDO。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您通过 E2E 联系我们。 3.3V 至4.0V 处于 VSYS 调节的电势范围。 允许我在下面对 SYS 引脚调节进行一些额外的说明。  

    -连接输入适配器时、SYS 引脚输出将始终调节到高于 SYS_MIN 阈值(默认值3.5V、在 REG03中设置)。 尽管、请注意当未连接输入电源时、SYS 的电压低于电池。

    -当电池电压在充电期间上升到高于 SYS_MIN 阈值时、VSYS 电压也会上升。 如果 GSM 模块无法接受高于4V 的电压、但您的电池被充电至4.2V、这可能是一个问题。 当电池充满电时、VSYS 将被调节至4.2V 以上。 有关 SYS_MIN 运行模式的更多详细信息、请参阅数据表第19页的第8.2.6.1节。  

    - BQ25895的额定输出电流高达5A、电流消耗可能会进一步受到限制、具体取决于输入电源的额定电流。 最大5A 电流由电池充电和 SYS 负载分担。  

    如果您对 BQ25895有任何后续问题、敬请告知。

    此致、

    加勒特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 此产品的寿命是否为10年?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    不应担心这一部件的寿命。  

    此致、

    加勒特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢